This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51222:将两个输出与一个具有更大电流的单个输出相结合

Guru**** 2563800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51222, LM2642, TPS51220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025498/tps51222-combine-two-outputs-to-one-single-output-with-larger-current

器件型号:TPS51222
主题中讨论的其他器件: LM2642TPS51220

我注意到 TPS51222有两个输出、相位差为180度。 我想知道我们是否可以将两个输出组合在一起以生成更大的电流输出。 我在数据表中找不到描述。

顺便说一下、我使用的是 LM2642、它可以将两个输出组合在一起以生成具有更大电流的单个输出。 我想评估具有较小尺寸的 TPS51222。

此致、

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    由于 TPS51222使用固定频率边沿同步峰值电流模式控制、因此在理论上、它可被用来生成一个两相转换器、这是通过将电阻分压器反馈馈入两个 FB 引脚并将两个 COMP 引脚连接至同一个 C-RC 补偿网络来实现的。

    由于 COMP 与感应电流和 FB 基准电压的通道1至通道2不匹配未进行修整或表征、因此在该配置中使用时、我们不保证两个相位之间的通道间不匹配(通常称为电流共享)。

    如果转换器未在自动跳跃模式下运行、则存在以下风险:在轻负载电流时、一个相位将从输出端灌入电流并将其升压回输入端、即使在空载情况下、也会在功率级中产生稳定状态循环电流。

    如果转换器在自动跳跃模式下运行、则可能只有1个器件在开关过程中保持高阻态的时间较长。  根据输出电压的不同、当负载电流增加并且两相都需要电流时、这可能会影响 BOOT 至 SW 电容器上的电荷。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有 tps51222的参考设计或评估板设计文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Inwave、

    正如 Peter 所说、 理论上、它可以用于生成两相转换器。 但实际上、我们不建议将其用作两相、因为存在通道间不匹配、而且我们没有这样的参考设计。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我看不到有效的评估板或其中一个的设计文件。

    如果我们有一个参考设计、它将不适用于两相单输出设计、而是两个单独的输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我们没有 TPS51222参考设计、但是 TPS51220非常相似、具有相似的引脚排列。  您可以对 TPS51220评估板上的 TPS51222进行一些修改。

    除了关闭控制器 IC 之外、TPS51222还将 TPS51220的 FUNC (功能)引脚替换为 IMON1引脚、将 TRIP 引脚替换为 IMON2引脚。

    对于 IMON2引脚的跳闸、您需要移除 R38 (零欧姆电阻器)并为 IMON2输出 R-C 滤波器填充 R27/C31。

    对于 FUNC 到 IMON1引脚、您需要移除 R39 (零欧姆电阻器)并为 IMON 1输出 R-C 滤波器填充 R32/C28。

    这在通道1上提供5.0V @ 6A 输出、在通道2上提供3.3V @ 6A 输出。