This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM60440:负载瞬态波形

Guru**** 2797225 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025373/lm60440-load-transient-waveform

器件型号:LM60440

大家好、

您能否帮助告知为何在低于负载瞬态(0A 至4A)测试中、Vout 未恢复到稳压输出电压?

谢谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是从0%到100%瞬态负载的放大器件波形。  在负载瞬态期间、输出电容器将被充电和放电。

    如果您缩小足够长的范围(取决于输出电容器的数量)、您将注意到输出电压将线性下降回预期的输出电压。

    在4A 至0A 负载瞬态的情况下、输出电压会充电、但 e-load 不会帮助电压放电、因此输出电压将保持相对较高、并以输出电容器的速率放电。

    请注意、在下一个图(图16)中、对于2A 至4A 负载瞬态、在4A 至2A 的转换过程中、输出电压过冲、然后拉回到预期的调节。 这是因为2A 负载电流有助于使4A 负载电流放电、从而导致输出电压过冲。

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    感谢您提供详细信息。

    您是否有缩小波形?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    不幸的是、我没有。  

    我建议使用 EVM 测试器件的负载瞬态性能并检查实际客户的应用/原理图解决方案。

    此致、

    Jimmy