大家好、
你好。
LM338是否有可用的 SPICE 模型? 或客户可以使用的与可用 SPICE 模型配合使用的类似器件?
谢谢、此致、
艺术
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Art:
该负载是否为3A 稳定状态? 或者它是脉冲数微秒吗?
在 LDO 上15V - 5V = 10V、负载为3A 时、您将需要耗散30W 功率。 这对于 LDO 来说太大了、但对于小型开关转换器而言、这种电源是可以的。
如果客户认为高电流是脉冲电流(小于50us)、那么我们也许可以考虑 RMS 值来查找器件。 然后、我们可以寻找电流能力较小但仍足以满足此工作需求的 LDO。 否则、您将需要查看我们其中一个开关组中的开关转换器选项。
谢谢、
斯蒂芬