This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM338:SPICE 模型

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: LM338

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025444/lm338-spice-model

器件型号:LM338

大家好、

你好。

 LM338是否有可用的 SPICE 模型? 或客户可以使用的与可用 SPICE 模型配合使用的类似器件?

谢谢、此致、

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    LM338是在开发 PSpice 模型之前设计的、因此该器件没有模型。  我们为所有较新的线性稳压器生成 Spice 模型、因此如果客户想要切换到现代器件、我们只需要一个要求列表、以便我们可以建议进行现代替换。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stephen、

    客户正在寻找一款类似产品、该产品的最小输入电压为15V、最大输出电压为5V、最小输出电流为3A。

    该 IC 将用于为多个伺服电机供电、因此需要高电流输出。

    请告诉我所需的任何其他信息。

    谢谢、此致、

    艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Art:

    该负载是否为3A 稳定状态?  或者它是脉冲数微秒吗?  

    在 LDO 上15V - 5V = 10V、负载为3A 时、您将需要耗散30W 功率。  这对于 LDO 来说太大了、但对于小型开关转换器而言、这种电源是可以的。  

    如果客户认为高电流是脉冲电流(小于50us)、那么我们也许可以考虑 RMS 值来查找器件。  然后、我们可以寻找电流能力较小但仍足以满足此工作需求的 LDO。  否则、您将需要查看我们其中一个开关组中的开关转换器选项。

    谢谢、

    斯蒂芬