This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] BQ25890:为什么 ICHG 在输入电压 DPM (动态电源管理)或输入电流 DPM 期间降低充电器 BQ25890、BQ25890H、BQ25892、BQ25895、BQ25895M、 BQ25896、BQ25898、BQ25898D、BQ24190、BQ24192、 BQ24195、BQ24195L、BQ24196、BQ242

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025855/faq-bq25890-why-does-ichg-reduce-during-input-voltage-dpm-dynamic-power-management-or-the-input-current-dpm-for-the-chargers-bq25890-bq25890h-bq25892-bq25895-bq25895m-bq25896-bq25898-bq25898d-bq24190-bq24192-bq24195-bq24195l-

器件型号:BQ25890
  • 当输入源过载时、它要么来自电流超过 IINDPM (输入电流限制)的电流、要么来自电压下降到低于 VINDPM (输入电压限制)的电流。
    • 为了使电流导致输入源过载:必须达到 IINLIM (由寄存器设定的输入电流限值)或外部 ILIM 引脚的设置。
    • 对于导致输入源过载的电压:输入电压降至 VINDPM 阈值以下。
  • 然后、该器件会降低充电电流、直到输入电流降至输入电流限值以下且输入电压升至输入电压限值以上。
  • 有关 IINDPM 或 VINDPM 操作操作的更多信息、请参阅短视频: 多节电池充电的电流和电压动态电源管理
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Wyatt Keller