This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692-Q1:模拟调光。 LED 一直亮起

Guru**** 2543460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025795/tps92692-q1-analog-dimming-leds-are-alway-on

器件型号:TPS92692-Q1

您好!

我想使用具有模拟调光功能的升压驱动器。 因此、我将 PWM 引脚常数设置为3.3V、并更改模拟引脚的电压。

即使模拟电压低于阈值电压、LED 也会脉冲/闪烁。 此外、光输出不是恒定的。 LED 始终闪烁。

输入 电压 18V 和输出电压50V。 LED 需要的最小电压为30V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jens:

    这与您在另一篇文章中遇到的问题相同、我已经回答过该帖子、因此我们将关闭此主题并使用另一篇。

    谢谢 Tuan