This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881:通过隔离 I2C 问题

Guru**** 2812375 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23881, TIDA-050026-23881

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1024640/tps23881-through-the-isolation-i2c-issue

器件型号:TPS23881
主题中讨论的其他器件: TIDA-050026-23881

您好、先生、

来自 SOC 并通过隔离 IC 的 i2c、但无法在 TPS23881端子处测量 i2c 信号。

我们是否可以知道是什么导致了这种情况? 随附原理图、请帮助检查原理图是否错误、谢谢。

e2e.ti.com/.../TPS23881-Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tommy、原理图连接似乎正常。 您能否确保电路板上的 I2C 未接地? 此外、在进行测量时是否释放了 PSE 复位引脚(上拉)? 此外、10k 拉电阻似乎很高、通常与 EVM 中的值相同、为5k。 您能帮您检查电路板上的这些器件吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生
    目前、我已经进行了一些调试、但我的 PES 板仍然无法测量 隔离 IC TPS23881点的 I2C 信号(SOC 点具有 I2C 信号)。
    虽然您已经看到电路可以、但我想与您再次确认 I2C SDA 的问题。
    下图比较了 EVM 板和我的 PES 板之间的 I2C 设计差异  
    TPS23881的 I2C SDAI SDAO 直接连接到我的 PES 板上、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tsai-sen、是的、只要您使用双向光隔离器、就可以连接 SDAI 和 SDAO。 我已经看到许多将此功能与 TPS23881结合使用的设计、包括我们的 TIDA-050026-23881。

    您是否确认 3.3V_PSE 上的电压已通电? PSE 的复位是否为高电平? 您是否还尝试降低上拉电阻?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    1. SOC 问题无法检测到 TPS23881:

      您建议的部件我再次确认,我已经执行了测试,但我仍然无法测量 I2C。 如果无法测量、则没有 I2C 信号 来响应 SOC、SOC 无法识别 TPS23881并在 TPS23881命令上执行自动测试。

      在当前状态下、SOC 的 I2C 和复位(大约300nS)具有信号、但在隔离 IC 连接  到 TPS23881侧 I2C 的 SCL SDA 后、复位仅具有连续的3.3V 电平。

       调试过程如下所示:

               从 SOC 重置@μ A:

                      从低电平到高电平的 SoC 复位大约为300nS、TPS23881侧通过隔离 IC 的复位时间非常长、几乎可以立即达到3.3V

                      PS23881侧的 I2C PU 电阻值已从10K 更改为较小的值。 它已更改为1K。 它仍然是相同的、并且只有一个连续的3.3V 电平。

               @ TPS23881自 RC 复位:

                      断开 SOC 复位源,将 TPS23881复位更改为 RC 复位(R:1K,C:0.1uF)--- 将测试 I2C 从  连续3.3V 电平降至2.2V

           @在 TPS23881侧 VDD 引脚上浮动隔离 IC --仍不测量 TPS23881的 I2C。

           @ Tommy 建议尝试通过导通隔离 IC 将 SOC 的 I2C 与 TPS23881的 I2C 直接连接。 。                 测得的 I2C 只有一个连续3.3V 电源

    2.设计确认:

          @ SDAI SDAO 您还认为它可以通过双向隔离 IC 进行连接

           我们使用的两个 TI 隔离 IC (U1:用于复位的 ISO7731FDBQ、U2:用于 I2C 的 ISO1541DR)需要 仔细地重新确认电路。       尤其是 ISO7731FDBQ (电路中的 U1)用于 TPS23881复位、有 EN1 EN2、需要上拉 或悬空?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tsai-sen、查看数据表的表格、将数据拉高或悬空会得到相同的结果。  

    是否可以尝试不安装 RW5? 我看到我们的 TI 设计应该是浮动的。

    如果这不起作用、我将需要在同一屏幕截图上看到 VDD、VPWR 的上电波形和 PSE 的复位、以验证是否满足上电序列。 谢谢!