This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5134:LM5134

Guru**** 2506125 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1020, LM5134

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025434/lm5134-lm5134

器件型号:LM5134
主题中讨论的其他器件:LMG1020

我能否使用 LM5134在27MHz 下以3nC 栅极电荷驱动 MOSFET? 我最初是在 LMG1025中设计的、但它从供应商的货架中消失了。 我尝试切换到 LMG1020、但这是目前的一个原型项目、装配人员不想处理任何这么小的东西。 这适用于 E 类放大器电路。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、您好!

    决定最大频率的主要因素是功率耗散。 在数据表的第10.3节中、耗散的功率可通过此公式得出

    PG =(Qg + Qp)* VDD * Fsw

    然后、您可以将其乘以第6.4节中的结至环境热阻、以计算器件升温的程度。 我不知道您使用的是什么 VDD、但假设您使用的是 VDD = 5V (因为您之前使用的是 LMG102)、并且您使用相同尺寸的 FET 进行试验、那么您应该预计会消耗810mW 的功率。 根据您使用的封装(SOT-23或 WSON) 、器件应加热86或41度。 这假设驱动器中的所有功率均已耗散、因此这是一个最坏情况、保守的估算值。 实际上、其中一些功率在栅极电阻器中的驱动器外部耗散。 在您的情况下、我建议使用以下公式:

    我没有足够的系统信息来为您计算该值。 但是、您可以参考 此处链接的文档 、以获得有关计算此内容的帮助。 本文档是为半桥驱动器编写的、但应适用相同的规则。

    此处建议的最高结温为125度、因此您需要小心谨慎。 总体而言、使用 FET 可以在27MHz 下运行、但您需要采取一些预防措施。 如果可能、我建议使用 WSON 封装并使用低 VDD。 此外、您还可以考虑添加栅极电阻器以降低驱动器中的功耗。 如果您的问题得到了解答、请将其标记为已回答。 如果您想获得更多帮助、能否提供更多信息、例如确切的 FET、VDD 和栅极电阻器值?

    谢谢、

    Alex Mazany

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:
    这为我提供了足够的指导以推动前进-谢谢。
    我使用的是运行 在 Vdd=9伏、LM5134 Vdd =5伏的 ONSemi FDMC86116LZ MOSFET、并且栅极电阻器中有2欧姆。 我尚未实现导频输出或其相关的 FET。 我将查找合适的器件(除非您可以推荐)并在 SPICE 仿真器中进行设置。

    此致、

    Bob