This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EMB1412:VEE 额定值

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: EMB1412, UCC5350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025630/emb1412-vee-rating

器件型号:EMB1412
主题中讨论的其他器件: UCC5350

大家好、

只需稍微澄清一下 EMB1412的 VEE 额定值。 绝对最大额定值表显示了 IN_REF-VEE 的最大额定值为5V 但是、数据表的第7.1节提到、VEE 引脚电源的范围可以从 IN_REF 电位到 Vcc 低至14V。 例如、使用低于 Vcc 的14V VEE 会超过 IN_REF-VEE 的最大绝对最大额定值。

我们的客户希望将其用于-10V VEE 操作。 您能帮助我们澄清 VEE 的正确建议工作条件吗?

提前感谢!


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    这里有两个等级。 一种说法是、从 Vcc 到 Vee 应施加的最大电压基本上为14V。

    另一个说法是 Vee 不能超过 IN_REF 的5V。

    因此、如果我们调用 IN_REF 系统接地电位、这意味着 VEE 可以为-5V、因此 VCC 只能为+9V。  

    此外、请记住、-5V 是绝对最大电压、因此我会再将其关闭一点。  

    我们的隔离式栅极驱动器之一 UCC5350在该领域更加灵活、因此我建议您的客户查看该部件、看看它是否更适合其应用。  

    此致、

    Don