This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM22673:当输入电压抖动时、输出电压过冲的最大值是多少?

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025588/lm22673-what-is-the-maximum-value-of-output-voltage-overshoot-when-the-input-voltage-chattering

器件型号:LM22673

大家好、支持团队

我的客户有以下问题:

当输入电压抖动时、输出电压过冲的最大值是多少?

例如、当4V 至5V 之间的输入电压变为20V ~ 40V 时、输出电压突然变为超过5V。 输出电压过冲的最大值是多少?

上传的波形是输入电压从4.4V 变为20V 时、5V 输出电压的0.56v 过冲。

非常感谢。

此致、
Yuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yuki、

    过冲取决于 L/C 设计。

    为了减少过冲、客户可以使用更小的电感器和更大的陶瓷 Cout。

    B R

    Andy