This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25011:LM25011A IC 销毁-反电动势二极管是否能够防止?

Guru**** 2812405 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25011, LM2941

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1024553/lm25011-lm25011a-ic-destruction---would-back-emf-diode-prevent

器件型号:LM25011
主题中讨论的其他器件: LM2941

我正在开发 LM25011A 低压降降降转换器。

但是、这个问题是关于保护 LM25011A 在开发过程中免受损坏、而不是如何实现低压降(如果我需要、我稍后会问)。

我似乎已经销毁了大约5个此类 IC。 我的最新努力是通过 LM25011A 电流限制工作台电源并使其达到热触控状态。 内部 MOSFET 可能会损坏。

 我在思考 MOSFET 是否因过大的电流损坏至0V? 电路中不太可能。

还是反 EMF? 在7.2功能方框图中–未显示 MOSFET 二极管。

我正在尝试不同的电感器,并且转换器的正常运行停止。 我发现它以较低的频率向电感器发出脉冲(可能在-0.2A 0.62 Ω 电流限制频率下)。

在正常运行下、SW 节点具有朝向接地的短脉冲。

一旦 IC 损坏、我可能会反转-低电平具有高电平脉冲。

我应该在 Vin 和 SW 之间放置一个反向肖特基二极管吗?

这些 IC 被破坏的其他典型原因是什么? 我注意到其他客户评论这些 IC 出现故障。

谢谢

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    您的预期工作条件是什么? 我正在寻找输入电压、输出电压和输出电流。

    此外、您能否将原理图和布局发送给我进行查看?

    此致、

    Harrison Overrurf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    低压降降电压降压转换器

    我的应用是采用12V SLA 电池(12.5V 至14.7V)(二极管与15V SMPS 进行或操作)、并将其降压至12.2V。 我确实有空间向上移动12.5V–但我想查看我可以实现的压降电压。

    为了获得低压降电压、TOFF / Ton 比率变为0.024/0.976 (93ns/3361ns)。 鉴于 Toff min 将为93ns (来自数据表)、转换器频率需要约为500kHz (而不是1MHz)。 这表明、在输入电压较低的情况下、MOSFET 开关几乎始终开启(97%)。

    TI 可下载的 LM25011电子表格不会处理此应用程序。

    我通过数据表计算创建了一个 Excel 电子表格。 LM25011A 建议使用78uH 电感器。  我最近的一个是47 μ H。

    在开发此电路时、我似乎已销毁了很多控制器。 他们中的大部分可能是由于我所做的事情。 但是,由于他们现在已缺货,我再也不能输了。

    上部电路是我的原型 PCB。 目前、输出电压稳定在14V (而不是12V)。 这可能是由于纹波电压不足所致。 我当前没有加载最小输出纹波电路部分。 我稍后会再试。

    我最初的问题是:“转换器为什么会损坏?”

    我的新问题是…。

    我的方法和值是否适合获得低压降电压?

     

    尽管我尝试按照数据表数学进行操作、但我的 Excel 流程有点令人困惑。 我发现它需要循环并重复基于电感值和 RT 值的计算。  

     

    数据表上有数据我无法理解。

    在第17页的前缀 RT 下:

    它提到了90ns 和150ns 的最小 Ton 时间。 这两项内容将来自第6页。 假设90ns 是从90 (min) 150 (typ) 208 (max)行得出的关断计时器值。

    208 (最大)不是更安全的选择吗?

    另一个值为150。

    这是来自 ON 定时器 RT 引脚 TON-1值吗?  

    第18页提到了1.63A 的标称电流限制值。

    ½峰值电流为1736mA (在第3段中提到)、并从中减去 Δ I 200mAp-p (100mA)?

    原理图显示了当前设计以及我认为需要做的事情、以便自举电容器部分在短关断周期内正常工作。

    e2e.ti.com/.../LM25011A-Low-Drop-Out-Converter.pdfe2e.ti.com/.../LM25011A-LDO-12V.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    就元件损坏的原因而言、目前很难说出。 您是否拍摄了正常运行的器件的任何示波器图像? 器件是否存在损坏的特定输入电压?  

    在计算可能的最低输入电压时、似乎没有考虑转换器的效率。  

    使用以下公式估算最小输入电压:

    TOFF =(1-D)* TSW

    其中 D=Vo/(Vin*Efficiency)

    TSW =所需开关周期的周期  

    TOFF=93ns

    效率=~80%(估算值)

    关于您对第17页上信息的困惑、90ns 指的是最短导通时间。 150ns 是指由于该"推测"而导致的关断时间。

      您的问题是:峰值电流为1736mA (在第3段中提到)、从中减去½ μ A 的200mAp-p (100mA)吗?  

    我必须更仔细地研究这个问题、然后再返回给您。  

    此致、

    Harrison Overrurf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你的回答让我意识到我试图用错误的方式解决任务。

    这也让我认为最好使用线性 LDO 稳压器、例如 LM2941。

    谢谢

    此致、

    Peter