This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM63615QDRREVM:电压基准 FB 引脚规格

Guru**** 2538310 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025653/lm63615qdrrevm-voltage-reference-fb-pin-specification

器件型号:LM63615QDRREVM

大家好、

我不需要输出电压的偏差。

条件:

1.Vin =24V Vout =3.3V Iout =1A (最大值) Fsw=2.1MHz

在自动模式下运行。

数据表指定了输出电压偏差 w.r.t 13.5V、因为我需要它 w.r.t 24V

谢谢  

Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sathish,

    对于您的工作条件、 输出电压的偏差为-1.5%至2.5%、如数据表所示。

    此致、

    小燕