This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5450:可访问以前的设计

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1024266/tps5450-access-to-previous-designs

器件型号:TPS5450

我以为我之前已经发表过这篇文章、但显然没有。

现在我登录 Webench 时、未列出我之前36个设计中的任何一个。 在过去的10年中、我每次登录都可以看到我以前的所有设计。 可能发生的变化以及如何解决此问题。 我想访问以前的设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、格伦、

    我会将您的查询转发给 webench 小组。  

    谢谢你  

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我联系了内部团队、看看是否有专家可以帮助解决此问题。

    当我从他们那里获得更多信息时、我会尽快通知您。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、格伦、

    如果您已登录、则应在 Webench 的"我的设计 "部分提供以前的设计(下图)。  

    请分享您在电源设计器中单击我的设计时观察到的情况。

    此致

    Bhushan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、格伦、

    由于我们没有听到您的反馈、我们希望您能够解决该问题。
    因此、我们将关闭此线程。
    请随意回复此主题、如果问题仍然存在、请创建新主题(如果此主题已锁定)。

    谢谢、此致、
    Umayal