This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25947:TPS259472的 OVC

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025229/tps25947-ovc-of-tps259472

器件型号:TPS25947

大家好、

是否可以将 TPS25942的 OVC 阈值设置为高于13.8V?

如果可能、请告诉我如何计算 OVCSEL 引脚的电阻值。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Hirotsugu,

    此器件不支持大于13.8V 的电压。 您是否只需要锁模功能? 您可以使用过压锁定器件吗?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    我知道。 使用 TPS259472时、OVCSEL 电阻精度是否可以为10%?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotsugu、您好!

    我认为这不应该是一个问题。  

    此致

    Kunal Goel