This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5562:选择解决方案

Guru**** 2442090 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5562, LP5569

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025325/lp5562-select-solution

器件型号:LP5562
主题中讨论的其他器件: LP5569

尊敬的团队

客户 有一个新项目、它将使用8个红光 LED、并且需要具有呼吸灯的功能。
请提供串联或并联 LED 驱动器的建议以供参考、谢谢。

LED 的电流约为10mA、LP5562是否可以支持8 个串联的红色 LED 或 4 个串联的 LED 和两个并联的 LED?

非常感谢

丹尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Denny's:  

    我不建议将多个 LED 与 LP5562串联、因为最大 VDD=5.5V 有时是不够的。 在这种情况下、9通道 LP5569可能是更好的选择。 如果您有任何疑问、请随时与我联系或访问 快速搜索 (超链接)以筛选出其他合适的器件。  

    此致、  

    Aaron Bing