This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5971:TI LED 驱动器

Guru**** 2535250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1024825/tlc5971-ti-led-driver

器件型号:TLC5971

你(们)好  

如上图所示、如果选择 SCKI 作为 EXTGCK 的 GS 参考 CLK、SCKI 是否可以停止太长时间以避免错误的色标扫描?

2.如上图所示,当 OUTTMG =‘0’时,所选的 CLK 是否也是 GS 参考 CLK?

如上图所示、您能告诉我内部锁存器的生成情况吗?为什么会有这么大的2.74ms~666ns 误差?

4.黄色字体是否意味着在内部锁存完成后、您需要等待至少1.34us 才能下载 SDI 数据、以免意外完成?

5、此外! 如果连续发送20个驱动程序数据,是否无需等待内部锁存器和1.34us,只需连续发送20*224bit 数据?

6.有人告诉此驱动程序有一种单线 SDI 数据传输方法(不需要 SCKI),但在数据表中找不到。 它是否具有此功能? 如果是、如何设置它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、  

    我将向您发送一封电子邮件、以了解有关您的问题的更多详细信息。  

    此致、

    Aaron Bing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron

    以下是我的邮件

    gareth.ou@arrow.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gareth、  

    我将在文档文件中总结所有答案、并在今天结束前将其发送给您。  

    此致、  

    Aaron