This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:Lm5176过流保护设置

Guru**** 2814825 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1024879/lm5176-lm5176-overcurrent-protection-setting

器件型号:LM5176

所有 HI!

我目前使用 lm5176来设计降压/升压电路。 我应该如何设计过流保护。 我在设计参数时使用了 lm5176降压/升压快速入门工具 R1.0、但遇到了问题。

我使用的输入电压为8 ~ 36VDC、输出电压为12V/3A。 我希望保护电流设计为4A、如下图所示、我应该使用什么输入电压作为标准设计的采样电阻。 如果电阻 Rs 过大、当8V 为输入时、3A 无法输出、这将受到保护。 如果使用8V 作为标准电压、则输出保护电流将在输入电压增大时增大。 我应该如何计算。 谢谢你。

图1.

图2.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sheng、

    在"VIN (nom)处的所需 IOCP (min)设定点"单元格中、我们建议设置所需输出电流的125%。 顺便说一句、我已经看到、有时在 Excel 中、右上角红色边的单元格中的注释不能正确显示。 请使用 Excel 中的"审阅"选项卡、这样您就可以显示和隐藏批注。 由此给我带来的不便、我深表歉意。

    您是对的、那么可用的输出电流取决于输入电压。 为了克服这一问题、您可以使用恒定电流环路、该环路需要在输出路径中使用第二个电阻器、以将平均输出电流限制为例如4A。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Brigitte!谢谢!

    我将值填入表中、如图中的箭头所示。 仅当输入电压为8V 时、才能实现4A 过流保护。 24V 和36V 输入不应受到电流限制的保护。 因此、24V 和36V 使用平均电流来实现电流限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sheng、

    要获得额外的电流限制、您需要添加第二个电阻器来测量输出电流。 然后、您需要使用箭头在一个单元格下方填充您想要的平均电流、并在输出电容器的中间添加计算出的电阻器。

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!Brigitte!