This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060:LM5060- IC 的栅极

Guru**** 2509345 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025545/lm5060-lm5060--gate-of-ic

器件型号:LM5060

在 LM5060数据表的第6页上、有一个名为"V-GATE "的参数。

此参数的"测试条件"是"栅极引脚断开"。

我有一个问题:“开放”是什么意思?  

这是否意味着"LM5060不连接栅极的外部 MOS ON 引脚"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、

    欢迎使用 E2E!

    正确。 在该测试条件下未连接外部 MOSFET。

    此致、Rakesh