This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16006:可在 WebBench 中进行设计

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR14030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023673/lmr16006-design-instable-in-webbench

器件型号:LMR16006
主题中讨论的其他器件:LMR14030

大家好、  

我的客户创建了一个可与所选电容器安装在一起的 WebBench 设计。 他计算的电容器与数据表9.2.2.3中所述的电容器类似。  

您能否查看设计报告并提出改进设计的建议?

 

谢谢  

1月

e2e.ti.com/.../WBDesign4-_2800_9_2900_-_2800_1_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    客户是否测试了电路并发现不稳定问题?

    客户使用的输出电容器的额定电压是多少? 应为35V 或更高。

    B R

    Andy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:  

    您可以在随附的 pdf 中找到评分  

    此致  

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    请提供以下信息:

    输入电压范围

    输出电压

    负载电流

    IC 为 LMR16006X

    我将相应地检查电路设计。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    WBDesign4 (9)(1).pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jan、

    我对设计进行仿真。 COUT 6.8 μ F 过小。 当 Cout =15uF 或更大时、环路保持稳定

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:  

    客户也知道了。 现在的问题是、为什么数据表中的公式不正确。 您是否使用 数据表中9.2.2.3下的公式计算过它。 如果我采用公式5  

    并在值中设置:  

    COUT>2*0.165A/(7000000Hz *9.3V)=5.069e-08F

    但我不确定 fsw 是否必须以 kHz 或 Hz 为单位

     

    此致  

    1月  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:  

    我的客户还询问、如果他使用使能阈值、如何为 SHD 引脚选择电阻器?

    谢谢  

    1月  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Jan

    将电感器更改为100uH 将提高 Cout=6.8uF 时的环路稳定性

    有关 SHDN 电阻器设计,请参阅 LMR14030数据表--8.3.6使能和可调节欠压锁定 部分。

    B R

    Andy