This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25149-Q1:如何计算 PFM 待机模式下的 VOUT 纹波电压

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025000/lm25149-q1-how-to-calculate-the-vout-ripple-voltage-in-pfm-standby-mode

器件型号:LM25149-Q1

您好的支持团队。

感谢您的支持!!

请告诉我如何在无负载或轻负载条件下计算 PFM 待机模式下的 VOUT 纹波电压。

如果在待机模式下使用 COT 控制操作、您能告诉我恒定导通时间吗? 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kiyoshi、

    PFM 输出纹波将取决于 VIN、VOUT、L、COUT 和 Rs。

    PFM 中的峰值电流为电流限制设定点的20%(由 Rs 电流感应电阻器设置)。

    电感器电流上升斜率为(VIN-VOUT)/L、下降斜率为 VOUT/L

    得到的导通时间为(L * I_PFM-pk)/(VIN-VOUT)。
    关断时间为  (L * I_PFM-pk)/(VOUT)

    PFM 模式下电容器的总电荷为(0.5)*(t_ON+t_OFF)* I_PFM-pk。

    VOUT 纹波将为 Q_PFM / COUT。

    最终、要降低 PFM 中的输出纹波、必须增加输出电容或降低峰值电流。

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Orlando、

    感谢您的解释。 我明白了。

    我还有一个问题。

    我想知道 PFM 模式下 VOUT 纹波电压的最坏值、那么您能告诉我 PFM 模式下的峰值电流容差吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kiyoshi、

    PFM 中最坏情况下的峰值电流可根据数据表中的容差进行计算。

    我们指定66mV 的最大电流限制阈值电压。

    您可以采用(66mV/Rsense * 20%)来获得最大 PFM 设定点。

    另请注意45ns 电流限制传播延迟。 考虑延迟将导致以下最坏情况。

    IPK-PFM (MAX)=(66mV/Rsense * 20%)+ 45ns*(VIN-VOUT)/L。

    延迟会在较高频率下以较小的电感导致更多过冲。 较低的频率和较大的电感将具有较小的传播延迟过冲。

    希望这对您有所帮助、

    -奥兰多

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、奥兰多、

    感谢您的详细解释。