This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65132:OUTP 输出问题

Guru**** 2636185 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025129/tps65132-output-issue-of-outp

器件型号:TPS65132

专家您好!

我们的客户 正在对 TPS65132AYFFR 进行评估。

无论负载是多少、通过 I2C 进行设置后都会出现 OUTP 输出问题。

下面是详细症状。

当没有 I2C 通信时、预编程的输出正常。

通过 I2C 更改输出电压设置时、无论设置的值是多少、OUTP 始终为4.22V。

但是、OUTN 始终是可以的。

在另一个 B'd 上也出现了同样的症状。

为什么这一问题的根本原因?

请您详细解释一下并为我提供解决方案吗?

这是它们的原理图。

I2C 信号通过3.3V 与上拉电阻器2.2k Ω 连接。

此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    这是一种非常奇怪的行为、您可以对负电压进行编程、但对正电压进行编程。 从原理图上讲、设计还可以、所以我能想到的唯一原因是寄存器编程问题。 您可以向我发送完整的 I2C 通信日志吗? 我将回顾一下、看看我是否能发现它存在一些问题。

    此致、

    辽卡特