This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520:作为具有同时运行功能的高侧和低侧驱动器

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21520
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1024438/ucc21520-as-high-side-and-low-side-driver-with-simulataneous-operation

器件型号:UCC21520

我能否使用该驱动 器 UCC21520驱动一个高侧 MOSFET 和另一个低侧 MOSFET、但它们不像半桥转换器那样以互补模式运行。( 同时运行)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ragasudha C P、

    是的、您可以使用 UCC21520以您描述的方式驱动高侧和低侧 MOSFET。 数据表上的许多应用原理图显示了半桥应用、但是高侧和低侧输出彼此独立、因此您能够驱动两个单独的栅极。  

    如果您有兴趣发送原理图、我们很乐意确认 UCC21520适用于您的应用。

    谢谢、

    Jacob Cohen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您的回复。  

    我的电路是基于非隔离耦合电感器的转换器、如下所示

    希望我可以使用开关 S1和 S2的驱动器21520进行同步操作。  

    计划对 S3和 D2使用另一个21520、该21520将被 MOSFET 替代为两个高侧驱动器。

    请检查毛皮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ragasudha C P

    我想知道、在上述两种情况下、您是否打算使用自举电源或两个隔离式电压电源为高侧开关提供电压。 这两种配置都应该起作用、但了解如何为这些器件提供 VDDA 和 VDDB 非常重要。

    此外、请随意扫描数据表(https://www.ti.com/lit/gpn/ucc21520)以查看自举组件建议(第28页)以及应用中的一些自举电路。

    谢谢、

    Jacob Cohen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    除了 Jacob 共享的信息之外、还有一个非常好的应用手册、详细介绍了此驱动器。 我建议您也查看它。  

    此致、

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    www.ti.com/.../slua778a.pdf