This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:有关 BQ28Z610的一些问题

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025418/bq28z610-some-questions-about-bq28z610

器件型号:BQ28Z610

尊敬的团队:

我们的客户对 BQ28Z610有如下问题、您能为其提供支持吗?

1. 如果电池仅使用1S,VC1和 VC2是否可以连接到 BAT+?

 SDA 和 SCL 是否必须放置齐纳二极管? 是否有必要?  是为了防止尖峰?  (我们的客户需要考虑尺寸)

3、 我是否可以要求1欧姆至10欧姆、如何选择? 如何更准确地选择? 谢谢! 我可以使用该电阻器的0402封装吗? 而导致的。

非常感谢、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy、

    是的、对于1S 应用、您应该将 VC1和 VC2连接在一起。

    如果通信线路暴露于任何外部连接或触摸、则应具有 TVS 或其他保护、如果通信线路都处于内部、则排除线路上的保护二极管的风险较低。

    它们应根据预期的负载范围来调整电阻器的大小、如果消耗的电流较低、10m Ω 更适合从 ADC 获得更高的精度。 如果它们使用更高的电流或具有脉冲、则最好使用1m Ω 电阻器。 您可以在数据表中看到输入电压范围为+/-100mV。

    此致、

    Wyatt Keller