This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要3.3V 的 LDO 电源、驱动低电平可启用器件

Guru**** 2797185 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A20, TPS702, TPS701, TPS777, TPS778, TPS776, TPS775, TPS780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023581/need-ldo-power-for-3-3v-driving-low-enable-the-device

主题中讨论的其他器件:TPS7A20TPS702TPS701TPS777TPS778TPS776TPS775TPS780

您好!

 在 M.2电路中可以设计哪个项目?

对于边带信号、我们需要为 M.2 VIO_CFG 1.8V (NC)和3.3V (低)开关提供 LDO 电源。

谢谢

Perry  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Perry、

    TPS7A20怎么样? 请参阅下面的一些器件规格:

    您是否碰巧有一些输入电压和输出电流要求? 或开关边带信号所需的特定关键属性?

    或者您是否正在寻找具有1.8V 和3.3V 电源轨的双路输出器件?

      TPS7A20
    AEC Q100标准
    输出选项 固定输出
    输出电流(最大值)(A) 0.3.
    输入电压(最大值)(V) 6.
    输入电压(最小值)(V) 1.6.
    输出电压(最大值)(V) 5.5.
    输出电压(最小值)(V) 0.8.
    固定输出选项(V) 1.2、1.5、1.8、1.825、1.85、 2.4、2.5、2.8、3、3.3、 4.5、5
    使能 是的
    电源正常
    输出电容器类型 陶瓷
    PSRR @ 100KHz (dB) 60
    噪声(uVrms) 7.
    精度(%) 1.5
    VDO (典型值)(mV) 140
    Iq (典型值)(mA) 0.0065
    热阻 θJA (°C/W) 179.1
    最小封装面积(mm2) 1
    封装类型 SOT-23、X2SON
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我们需要5V 至3.3V LDO、100mA ~500mA、

    驱动为低电平将启用该器件

    TPS7A20是用于驱动器件的高电平

    Perry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Perry、

    感谢您提供更多信息。 我们有 LDO、您可以在其中驱动 EN 低电平为器件供电。 由于您具有1.8V 和3.3V 输出、您需要单路双路输出 LDO 还是双路单路输出 LDO? 我将为您提供这两个部分、以便您做出决定。

    请查看 TPS702/TPS701 (双路输出)

    TPS777/TPS778 (单输出)- 750mA

    TPS775/TPS776 (单路输出)- 500mA

    您可能需要了解 TPS780,它具有3.3V 和1.8V 的 Vset 高电平和 Vset 低电平,通常用于微控制器。 但是、它低于您的500mA 规格。

    希望这对您有所帮助、

    -Maxx