This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要480W 的48V 升压解决方案

Guru**** 2563470 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122, LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025330/48v-boost-solution-for-480w-required

主题中讨论的其他器件:LM5122LM5170

您好!

我的客户需要 DCDC 来满足这些要求

VIN = 10V 至40V

VOUT = 48V

PoUT = 480W (!0A)

效率>95%

你有什么建议吗?

谢谢 Josef  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josef 您好、

    有两个选项:

    LM5170将实现两相间的功率共享。  此 EVM 适用于双向、但您只能通过将 DIR 引脚接地来使 IF 用于升压、您还需要移除12V 侧的断路器 FET 并绕过断路器。  

    请看一下、我们可以进一步讨论。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi