This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:精度

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025329/tl431-accuracy

器件型号:TL431

是否有详细说明如何计算 TL431绝对精度的公式/应用手册? 有许多参数意味着0.5%的 Vref 精度是图片的一小部分。  

我将 TL431用作并联稳压器、我想计算最坏情况最大/最小阴极电压是多少?

非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下应用手册可能会有所帮助。 虽然它们并不专门涉及并联电压基准精度、但这些概念适用:

    https://www.ti.com/lit/wp/slpy003a/slpy003a.pdf 、https://www.ti.com/lit/an/snaa320a/snaa320a.pdf 

    与大多数稳压器一样、存在初始精度、时间和温度漂移、线路和负载调节等静态直流条件、但也存在输入和负载瞬态、噪声等瞬态交流条件。 实际输出值将取决于这些瞬态的频率分量。 请告诉我们应用手册是否为您提供了所需的内容。