This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5146:应该如何处理未使用的引脚?

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025214/lm5146-what-should-i-do-with-the-unused-pins

器件型号:LM5146

你(们)好

我应该如何处理未使用的引脚?

示例) GND 连接...

未使用的引脚-

7 SYNCOUT

8号 SYNCIN

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    如果不使用、则将 SYNCOUT 保持为断开状态。 SYNCIN 具有20k 的内部下拉电阻、因此如果二极管仿真模式正常、则可以将其保持断开状态(否则连接到 FPWM 的 VCC)。 NC 和 EP 引脚可接地、因为这样可改善散热的铜面积。

    此致、

    Tim