This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650864:无理由关断 UVLO

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1024850/tps650864-shutdown-on-uvlo-without-reason

器件型号:TPS650864

您好!  

我们已经使用由 TPS65086470供电的 AU Zynq ZCU7EG 开发了电路板。 我们有一个 µC 来通过 μ I²C 控制启动序列。

在遇到一些困难(转换器输出端的电容器过大)后、我们终于成功地获得了电源。

遗憾的是、在 ZCU7EG 期间、当 ARM 内核从复位状态中释放时、TPS65086470会毫无理由地关闭、而在读取状态寄存器时、似乎会关闭 UVLO。

VSYS 连接到+12V、我们已经检查过它、它非常稳定、没有可见的干扰或任何东西... 我们在 VSYS 输入附近安装了一个1µF μ F 电容器、以提高稳定性、而不会取得任何成功。

降压转换器随附+5V 电压、此处同样不会出现任何毛刺脉冲。

所有电源都是稳定的、在这种关闭之后、除了 UVLO 之外、没有其他错误标志或任何其他东西。

什么可能导致此事件?

提前感谢

此致

文森特·德科

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vincent:

    感谢您提出问题。   只要 PMIC 的电源关闭、UVLO 就会被置位 、并且在再次通电时不会自动清零。 这意味着每次为 PMIC 上电时、UVLO 将为高电平、直到手动清除。

    请尝试在启动期间手动清除 UVLO 位、然后再释放内核。 如果问题仍然存在、请在 PMIC 关闭时检查 UVLO 是否再次设置。

    谢谢、

    Daniel W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、是的、很抱歉、我忘记说在启动时清除所有标志、μ µC 固件的第一步是读取状态标志、然后重写所有缓冲区以清除状态标志并设置正确的值、然后启动差分降压。

    遗憾的是、当 Zynq 启动时、大多数时候我丢失了电源、唯一的标志是 UVLO。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    文森特

    感谢您的澄清。 您能否提供设计原理图? 此外、您能否提供降压稳压器初创公司的示波器截图?