This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100:在 EOS 模式下是否有可能获得准确的 Li-SOCl2电池的 SOH (%)?

Guru**** 2539760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1024898/bq35100-is-it-possible-to-get-accurate-soh-of-li-socl2-battery-in-eos-mode

器件型号:BQ35100

大家好、

我的客户考虑对 Li-SOCl2电池使用放电结束(EOS)模式。
  在 EOS 模式下是否有可能获得锂离子 SOCl2电池的精确 SOH (%)?
在本例中、我假设使用专为 Li-SOCl2电池生成的化学 ID。

注)
以下线程之间存在不同的看法。 哪一项是正确的?
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/665613/bq35100-bq35100-soh-value-in-eos-mode

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977825/bq35100-soh-merit-in-eos-mode/3612893?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=BQ35100%252520EOS%252520SOH#3612893

此致、
雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yaita、

    这种类型的化学成分很难获得精确的 SOH。  在该监测计中确定它的方式是阻抗相关性、其中 SOH 的精度由整个放电范围内的阻抗斜率决定。  对于 Li-SOCl2、在电池几乎为空之前、斜率非常平坦、 这使得很难获得精确 的 SOH。

    最棒的

    Jessica

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica–San:

    感谢您的友好支持。

    我相信我们可以在高 DOD (例如90% DOD)下获得精确的 SOH、因为阻抗斜率 显示很陡。
    我的理解是否正确?
    如果答案是肯定的,我们会考虑在 高 DOD 时监视 StateOfHealth()。



    此致、
    雅丽塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yaita-San、

    是的、正确。 随着 DOD 的增加、SOH 变得更加精确。

    最棒的

    Jessica