This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2980:电阻器值选择

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ2980

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025016/bq2980-resistor-value-selection

器件型号:BQ2980

RVDd、RBAT、RPACK 的用途是什么?

如何进行电路计算以选择正确的电阻器值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaoc强、

    请参阅 BQ2980数据表的 https://www.ti.com/document-viewer/BQ2980/datasheet/GUID-8236D00A-1704-4359-8F1D-6D5EBD3B3135#TITLE-SLUSCS3X3630部分 

    RVDd 是电源引脚的滤波电阻器、与电容器一起、即使电池电压发生瞬变、它也能保持稳定的工作电压。

    RBAT 和 RPACK 是所述的限流电阻器。   

    使用推荐的常用值、或根据需要调整电路板并检查运行情况。  即使使用常用值、也始终检查设计的运行情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它仅告知最大允许值。 如果我选择一个值并选择所需的电阻器功率、它不能说明原因和影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Xiaoc强、

    对于 RVDd、请查看 BQ2980数据表电气特性中的电源电流。  它们非常低、但不包括负载电流。  最大电荷泵负载电流为10uA、电荷泵将具有未表征的乘法器效应、您可能会使用系数20或其他值(如果您愿意)。  实际负载电流将取决于您的负载、并且是平均值。 使用20 x 10uA、您可以得到200uA。  数据表还包含 BAT 和 VDD (IOCD_REC)以及 VDD (IPACK-VDD)的条件。  如果您为这些器件添加100uA、则总估算值为300uA。  300 Ω 时、300uA 为 27uW。   根据您的设计进行适当的估算、电流为平均值、因此请考虑您的降额要求以及电阻器的峰值电流与平均电流要求。  如果您需要针对系统损坏进行设计、请考虑将 VDD 短接至 BAT-并进行相应的规划。

    功能方框图中的 BAT 引脚显示为进入多路复用器、因此它将具有一些未声明的采样电流。  表19-1中的注释表明、较大的值可能会导致误差、因此采样电流可能很大。  在电气特性中、它显示 了 IOCD_REC、如果所有电流都在 BAT 引脚中、这可能是一个很好的平均电流估算。  55uA 至20 Ω 是小功率、使用适合您的设计标准和电阻类型的降额。  表中确实有一条关于这一点的注意事项、即如果 IC 对地短路、则电流限制;如果针对这种情况进行设计、您可能需要选择一个不可用的电阻器、因为电池电压和20欧姆对地短路可能会产生大电流。  在4.4V 时、20欧姆将约为1W。

    PACK 引脚是一个感测输入、但 也具有方框图中所示的电流源和 RPACK-VSS。  RPACK-VSS 的最小值为100k、这将在施加4.4V 电压时提供44uA 电流、这将由外部电阻降低。  iPack-VDD 最大值为24uA。  因此、在正常工作的电路中、平均功耗较低。  如果您需要计划电路损坏、请考虑电阻器上的全电芯或充电器电压。 4.4V、建议的最大2k Ω 大约为10mW、如果您选择较小的电阻器、这将增大。

    通常、设计具有小尺寸的低功率电阻器、但选择适合您特定系统需求的组件。