This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24616EVM:能否使用直流输入连接到此 EVM?

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025379/bq24616evm-can-i-use-a-dc-input-to-this-evm

器件型号:BQ24616EVM
主题中讨论的其他器件:BQ24616

BQ24616是否采用直流输入?  EVM 显示"AC 适配器工作范围"????

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这以交流/直流适配器的直流输出为基准。 只要您在该工作范围内为将工作的输入包含直流电压、

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。