This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24A:此器件是否可以在没有 PMBus 的情况下两相工作?

Guru**** 2770445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1024018/tps546d24a-can-this-device-work-2-phase-without-pmbus

器件型号:TPS546D24A

各位专家、您好!

该器件是否可以在没有 PMBus 的情况下两相工作? 客户希望仅通过引脚搭接来设置 Vout=0.905V。 有可能吗?

此致、
福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujiwara、

    这可以在两相配置中仅使用引脚搭接器件。 将 VOUT 设置为0.905V 可能需要一个外部分压器、因为 VSEL 引脚可设置为0.9V。 这意味着应配置外部分压器、以便向 VOSNS 引脚提供0.9V 电压。

    此致、

    Alec Biesterfeld

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、

    抱歉、我不理解如何仅通过引脚搭接实现 Vout=0.905V。 请您更具体地解释一下吗? 例如、电阻分压器值和电阻分压器的位置。

    此致、
    福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujiwara、  

    客户是否会接受0.9V 输出、偏差小于1%? 这可以在不使用分压器的情况下实现0.891V 至0.909V 之间的输出电压。 使用引脚搭接时、无需使用外部分压器即可将输出电压编程为0.9V。 在负载点使用 VOUT->VOSNs->GOSNS 之间的电阻分压器将0.9V 电压提供给 VOSNS 引脚、只使用引脚搭接即可在输出端实现0.905V 电压。 但是、由于电阻器容差的原因、在外部添加分压器并与内部分压器相结合可能会导致进一步的不准确性。 因此、如果+/-1%规格的电压可接受、我建议使用0.9Vout 设置。

    此致、

    Alec Biesterfeld

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、

    感谢您的澄清。

    如果客户可以使用 PMBus 输出电压、可以将其设置为0.905V? PMBus 输出电压设置的最小分辨率是多少?

    此致、
    福吉瓦拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fujiwara、

    使用 PMBus、可使用典型值为1.95mV 的分辨率来调节输出电压。

    此致、

    Alec Biesterfeld