This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82140:电源电路无法提供额定功率

Guru**** 2928900 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025087/tps82140-power-supply-circuit-cannot-supply-rated-power

器件型号:TPS82140

我使用 TI 电源设计器产生的电路(减去 PG 输出)组合了一个5V 直流输入、1.2V直 流输出电源、但它无法提供接近额定电流输出的任何电流。  额定输出为2a、但在负载为1A 时、输出电压降至~.8。  在2a 时、它~到3 μ s。  我已经连接了电源设计器输出以及我的电路。  我使用了设计人员指定的电容器的确切型号/尺寸。  有人看到任何明显的错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brentwood、

    原理图看起来不错。 您能否检查您的反馈跟踪路由? 通常、反馈点应连接到输出电容器的实际输出电压。 反馈走线应远离高 dv/dt 信号、例如 Vin Cooper 和过孔。 如果可能、请向我发送 PCB 布局、我可以帮助您进行审查。 您还可以参阅数据表中的布局示例。

    我的电子邮件地址:nancy_zhang@ti.com

    谢谢、

    Nancy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brent、

    我们将离线调试此问题。 我关闭这个帖子。

    谢谢、

    Nancy