This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:BQ79616-Q1

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616, BQ79656-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023799/bq79616-q1-bq79616-q1

器件型号:BQ79616-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ79656-Q1

大家好、

我正在搜索电池管理系统的监控产品。 我发现 BQ79616、BQ79656-Q1可以支持功能安全。 但 ı 对平衡有疑问。  

ı BQ79616或 BQ79656、是否能够驱动外部 MOSFET 以驱动比内部 MOSFET 电流更大的电流?

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alican:

    这两款器件均使用内部 FET 支持高达240mA 的电池平衡电流、但如果您需要更多电流、则可以连接外部 FET。

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taylor、

    感谢您提供信息。

    是否有文档需要查看外部 MOSFET 原理图的相关内容? 我在数据表中找不到有关外部 MOSFET 的信息。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alican:

    我们不会为此器件为外部 FET 提供任何额外的材料。 但我可以向您指出几个具有示例电路的旧器件。 主要差异是 RC 滤波器值、否则、它是一个很好的参考点:

    9.2.1.2.11.3 bq79606数据表的电池平衡外部 MOSFET 选择。

    PG 455个用户指南原理图中的61个: https://www.ti.com/lit/ug/sluuba7a/sluuba7a.pdf

    此致、

    泰勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taylor、

    我 没有 BQ79616的完整数据表。 但我已经向 TI 申请了。 当这些文档出现时、我将查看它们。 但我对外部 MOSFET 栅极驱动器引脚有疑问。 bq76PL455具有一个称为 EQ 的栅极驱动器引脚。 BQ79616是否也具有该驱动器引脚?

    此致、

    Alican。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    美国

    bq79616 EQ 引脚称为 CB 引脚。 如果您提供企业电子邮件、我可以通过数据表访问来检查您对 mySecureSW 文件夹的访问权限。

    此致、

    泰勒