This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24105-Q1:预充电计时器和安全计时器

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1024276/bq24105-q1-precharge-timer-and-safety-timer

器件型号:BQ24105-Q1

尊敬的团队:

对于 预充电计时器和安全计时器、我有两个问题、如下所示、您能帮助回答吗?

1、 预充电定时器为1800秒、如果电压在1000秒后达到 Vlow、小于 预充电定时器、那么器件会直接进入电流调节阶段、或等待 预充电定时器 超时、然后进入电流调节阶段?

2.我们将 TTC 引脚连接到 GND,因此 安全计时器被禁用。 那么、电池 可以长时间充电、直至达到稳压电压(电压)、对吧? 但我不知道详细的充电时间。 我们可以读取 STAT 引脚以检查它是否已完成充电。

谢谢、此致、

雪利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sherry:

    1.是的。达到 LOWV 时进入电流调节阶段、您无需等待预充电计时器过期。

    2.将 TTC 设置为低电平将禁用安全定时器和终端。 这意味着充电不会在特定时间(安全计时器)截止、但该部件也将处于无终止的电压调节阶段。 这意味着 STATx 引脚将指示仍在进行中的充电。 但是、如果您不需要安全计时器、但仍然需要充电终止、则可以将 TTC 拉至高电平。 这样将发生终止、STATx 引脚状态将发生变化以指示充电完成。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    我来自 Aptiv。 我将向您提出问题。

    我们现在将  TTC 连接到 GND。 达到14.2V (Voreg)后、充电电流继续下降至0.2A (终止电流)。 因此、如果它下降至0.2A (终止电流)、电流是否会下降? 如果电池电压超过14.2V (Voreg)、会发生什么情况? 充电过程是否停止?

    短路电压为每节电池2V、

    我们的电压为14.2V、这意味着三节电池吗?

    那么、我的短路电压是6V 吗?

    但实际测量值约为7V。

    那么、在我们的案例中、具体的短路电压是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    一旦电池电压达到 BAT 引脚上的稳压值、充电器被置于恒定电压模式。 这意味着在保持 BAT 电压恒定的同时、充电电流被减少。 这可确保由于 BAT 引脚和实际电池之间的阻抗压降、电池实际上已充满电、并且未部分充电。

    2.我已在我的 EVM 上确认设置的输出电压和 Vshort 电压之间的系数为2V/电池* 1节/4.2V。换句话说、将已编程的输出电压乘 以2/4.2。 在您的情况下、14.2 * 2/4.2的稳压电压为6.76V SHORT。 请注意、此计算是典型的。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

             关于问题1,我仍然有一些问题。 如果电池电压高于14.2V、充电电流是否 会降至 0A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果电池电压高于设定的调节电压、充电电流将停止。 但是、只有在插入过度充电的电池时才会发生这种情况。 充电器不会对电池本身过度充电。

    '当检测到以下任一情况时、一个新的充电周期被启动:

    •电池电压低于 VRCH 阈值。

    •如果电池电压低于 VRCH 阈值、则上电复位(POR)

    •CE 切换

    •TTC 引脚、描述如下"

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。