请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25672 尊敬的 Sirs:
作为数据表、我找不到内部 MOSFET 规格。 相关电流信息。
我是否可以知道 BQ25672是否可以支持2.5A 输入电流和4A 输出电流?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.