This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5067EVAL:输入电压=-40V 时无输出

Guru**** 2514645 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5067

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1024437/lm5067eval-no-output-when-vin--40v

器件型号:LM5067EVAL
主题中讨论的其他器件:LM5067

大家好、

我将使用以下设置调试 LM5067EVM

已在输入电压为-40V 且无负载的情况下将 JMP1引脚23和 JMP2引脚12短接。

UVLO 引脚上的电压为-38.02V、因此 UVLO 和 Vee 之间的差值电压不超过2.5V。

您是否曾遇到过这样的问题,LM5067在这里是否已残损或任何其他可能的原因?

谢谢

此致

Mia Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mia、

    感谢您与我们联系。 我们明天会回来。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mia、

    您能否使用万用表测量 EVM 中的 R1、R2和 R3电阻器的值? 因为上述屏幕截图中显示的 UVLO 和 OVLO 引脚上的电压值不正确。 当 R1=95.3k kΩ Ω、R2=4.64k kΩ Ω、R3=3.32k kΩ Ω、VEE 为-40V 时、UVLO 和 OVLO 引脚相对于 GND 的电压应分别为-36.74V 和-38.52V。 我们怀疑、由于 UVLO 引脚电压超出范围、控制器未启动。 但是、这可以在测量 EVM 中 R1、R2和 R3的实际值后得到确认、客户现在正在使用该值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Avishek,

    实际上、我们已经确认了 R1.R2和 R3电阻值。

    1.如果在 EVM 上焊接 LM5057:

    R1=86K、R2=3K、R3=150R

    2.如果从 EVM 中移除 LM5067

    R1=95.3K、R2=4.64 kΩ、R3=3.32 kΩ

    那么、如果这是因为 LM5067已经损坏或错误了?

    谢谢

    此致

    Mia Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mia、

    感谢您分享此更新。 您能否填充 LM5067的另一个样本并测量 R1、R2和 R3的值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    实际上、我们只有一个 EVM、但目前没有 lm5067样片。

    那么、从您的角度来看、您认为 IC 已经不是正常的吗?

    我们是否需要确认其他任何条件?

    谢谢

    来自 Mia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mia、

    请通过移除短接跳线使 JMP1完全打开、并查看是否正在启动。 通过移除此跳线、UVLO 和 OVLO 功能将被禁用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    已删除 JMP1、这也无法正常工作。

    谢谢

    来自 Mia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mia、

     我想器件会损坏。 请在 TI store 申请一些样片。