This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92630-Q1:查询 TPS92630并联组合

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92633, TPS92630-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1024775/tps92630-q1-query-about-tps92630-parallel-combination

器件型号:TPS92630-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS92633

我们将查看您的反馈。 请回答我们的以下备选计划查询。

1.在转到 TPS92633器件之前、我可以根据第28页的应用手册"两个 TPS92630-Q1器件在大负载下并联"尝试 TPS92630并联组合。

2. 如果输入电压介于6V 至9V 之间或输入电压小于器件的 Vdrop 电压+(N*LED 典型正向压降),则会出现什么情况(LED 关闭或 LED 强度降低)。

3.如果 LED 关闭是上述情况的结果,那么 是否可以克服上述情况下的开关关闭条件。

我们有温度补偿要求。 TTH 将为70度。 为了按照下图实现这一点、使用齐纳二极管和串联齐纳电阻器组合引入了30k 上拉至3.3V 基准电压。 请检查它是否正常、或建议简单的 LDO 器件。 (5V 和3V3器件都适用于我们)。 仅考虑到环境温度为70度。 热仿真。 目前、请考虑电路板热升为+15度。

此外、请分享适用于我们应用的 TPS92630和 TPS92633的案例研究。

谢谢、

Kanthavel Kumaran

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、 Kanthavel

    在 并联情况下、电流将减半。 您可以像这样进行计算。

    2~5、您能否通过电子邮件联系我: gracie-guo@ti.com? 我需要更多详细信息。

    此致、

    Grcaie