主题中讨论的其他器件:TPS92633、
我们将查看您的反馈。 请回答我们的以下备选计划查询。
1.在转到 TPS92633器件之前、我可以根据第28页的应用手册"两个 TPS92630-Q1器件在大负载下并联"尝试 TPS92630并联组合。
2. 如果输入电压介于6V 至9V 之间或输入电压小于器件的 Vdrop 电压+(N*LED 典型正向压降),则会出现什么情况(LED 关闭或 LED 强度降低)。
3.如果 LED 关闭是上述情况的结果,那么 是否可以克服上述情况下的开关关闭条件。
我们有温度补偿要求。 TTH 将为70度。 为了按照下图实现这一点、使用齐纳二极管和串联齐纳电阻器组合引入了30k 上拉至3.3V 基准电压。 请检查它是否正常、或建议简单的 LDO 器件。 (5V 和3V3器件都适用于我们)。 仅考虑到环境温度为70度。 热仿真。 目前、请考虑电路板热升为+15度。

此外、请分享适用于我们应用的 TPS92630和 TPS92633的案例研究。
谢谢、
Kanthavel Kumaran