This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC24630:UCC24630是否可与反激式主控制器 FAN6604配合使用?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC24630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1024863/ucc24630-can-the-ucc24630-be-used-with-a-flyback-primary-controller-is-fan6604

器件型号:UCC24630

ucc24630是否可与反激式主控制器 fan6604配合使用?

www.onsemi.com/.../fan6604-d.pdf

我准确地应用了 ucc24630配置 Excel 文件中的值。

我尝试了高侧和低侧。 我无法运行 IC。

SR IC:UCC24630

FB PWM IC:FAN6604

谢谢  

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zeybek、

    FAN6604是一款固定频率控制器,我相信 UCC24630可以支持它。 计算器除外。 以下是一份应用手册、指导如何 将其设置为低侧和高侧配置。 希望这能为您提供帮助。  《UCC24630和 UCC24636 SR 控制配置指南》

    谢谢。