This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5064:LM5064 SMBA 存在 OC 故障问题

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5064

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025164/lm5064-lm5064-smba-has-an-issue-to-oc-fault

器件型号:LM5064

 在我们的设计中、LM5064用于监控电路板加电、加电后 、SMBA_n (LM5064的 pin14)始终为低电平、检查状态寄存器、发现已触发 OC 故障(0x04是寄存器0x7C 的值、0x0888是0xE1的值);

使用示波器测试波形、以监控栅极、SMBA、计时器引脚和电流、在   LM5064的 PORit 处发现 SMBA 的状态变为低电平、并在其之后保持低电平状态、电流不超过设计 OC 值33.3A;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiang、

    欢迎使用 E2E!!! 感谢您与我们联系。 请 在每次成功启动后发出 CLEAR_FAULTS (03h)命令。 它将设置状态寄存器中的所有位、并在没有潜在故障时将 SMBA 拉为高电平。 请告诉我们、这解决了 SMBA 问题、或在启动后不解决。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    是的  、现在我们使用了 CLEAR_FAULTS (03h)来清除启动后的故障和警告状态、谢谢。

    感谢您,您只想知道此部件是否都有此问题,或者此 SMBA 故障是此部件的功能,但不是由我们的设计生成的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiang、

    感谢您分享此更新、并很高兴知道它解决了此问题。 这是特定于器件的、不是由您的设计生成的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有介绍此问题的勘误文档? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jiang、

    没有这样的文件。