This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25982:电子保险丝原理图审阅和分步通电

Guru**** 2524520 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023648/tps25982-schematic-review-and-step-wise-power-on-of-efuse

器件型号:TPS25982

您好!

随附的原理图中使用了五个电子保险丝。 电子保险丝的输入电源是相同的。  我们希望电子保险丝以分步方式工作、在输出之间有一定的延迟。 请建议采取措施。

我已随附计算器工作表和原理图以供参考。

请查看原理图并提供反馈。

此致、

Jainendra  

e2e.ti.com/.../TPS25982xx_5F00_Design_5F00_Calculator_5F00_RevA_5F00_E-Fuse.xlsm

e2e.ti.com/.../EPC_5F00_PGUP27O_2D00_S_5F00_0_5F00_Efuse.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jainendra、

    原理图看起来正常。 一些意见:

    请检查。 如果您在 IMON 使用 ADC,则 IMON 引脚上的电压 超过了最大 ADC 电压3.3V (根据计算器输入)。

    2. 您不想重试4? 那么 您是否保持 nRetry 打开? 原理图上的 NU 表示未组装?

    我们还建议 TVS AT 输入和肖特基二极管输出、以实现瞬态抑制。 有关更多详细信息、请参阅数据表第10.1节瞬态保护。

    您能否分辨出为什么要逐个输出?

    我可以认为的一种方法是利用 cdvdt 电容。 因此、由于 cdvdt 电容、在施加 VIN 后、电子保险丝输出开始上升之前会有一些延迟。 现在、在原理图中、由于 dVdt 相同、因此所有电子保险丝将具有相同的延迟并同时开始充电输出。 我们可以 将 cdvdt 电容从 efuse 1略微增大到 efuse 5。 随着 cdvdt 增加、充电之前的延迟也会增加。 因此,每个设备将在不同的时间开始充电。 但这样做不能保证其他电子保险丝只有在完全充电后才会开始充电。 当一个正在充电时、可能会发生这种情况、然后另一个可能会在这两者之间开始充电、因为我们无法 量化充电之前导致多大延迟的 cdvdt。

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    感谢您的宝贵反馈。

    1.是 NU 菜单未填充

    2.保险丝是一个电源模块的一部分,在该模块中,我们有许多组件,从输入到保险丝输出,如下所示:

     电源输入 CONN-->GDT& TVS ->热插拔控制器-->输出散射二极管--> 48V 至12V 直流/直流转换器-->然后5个电子保险丝  

    我们是否仍然需要电视和散射式电视?

    3.我们需要一对一的功能,因为电源供应到5个风扇。

    此致、

    Jainendra  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jainendra、

    在 发生快速跳变事件或正常关断期间、当器件中断电流时、输入电感会在输入端产生正电压尖峰、输出电感会在输出端产生负电压尖峰。 电压尖峰(瞬态)的峰值振幅取决于与器件输入或输出串联的电感值。 如果未采取措施解决此问题、此类瞬变可能会超过器件的绝对最大额定值。   

    如果在您的情况下、电源和电子保险丝或电子保险丝输出之间的电缆长度不大、您可以跳过它们。 在系统中很难预测瞬变的发生方式、因此我们会将其作为建议而不是必要的事情。

    2.很抱歉,但我不明白电源是否进入风扇,那么它是如何相互关联的? 您不想 同时加载浪涌电流为5倍的电源?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果有任何进一步的疑问、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kunal、

    感谢您的反馈。

    我们不会在输入端使用 TVS、 在输出端使用散列型 TVS。 在本例中、所有器件都位于同一 PCB 上。  

    2.按要求步进:在12VDC 下、共有5个负载通过 eFUSE。 因此、总负载为5*12V*10A= 600W、或者可能更受我们要求的限制。 当我们打开系统时,可能会出现此问题,并且所有负载同时开始消耗功率可能会影响主输入电源。 这可能会导致连接到同一电源的其他仪器的电压突然下降。

    我们会征求您的反馈。

    此致  

    Jainendra