This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8556:是否将 LP8556 LED 引脚短接以驱动需要100mA 电流的 LED?

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8556
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025043/lp8556-short-lp8556-led-pin-to-drive-led-that-need-100ma

器件型号:LP8556

大家好、

我的客户希望在 LP8556中进行设计、但他们的 LED 需要100mA 电流。

对于此100mA LED 灯、只能短接 LED 引脚(引脚 LED1和引脚 LED2)吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Len:

    是的、您可以并联2个通道来驱动一个 LED 灯串。 这两个通道的相移需要设置为相同的值。