This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5430:一个 TPS5430用于两个输出电压?

Guru**** 2532430 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1025093/tps5430-one-tps5430-for-two-output-voltages

器件型号:TPS5430

假设输入为24V、是否可以有一个 TPS5430配置、该配置可通过 Vsense 电阻器设置为5V 或18V 输出?  当我运行 Webench 时、设计各不相同、主要需要较大的 Cin 和 L 来获得更高的输出电压、而较大的 Cout 则需要较低的电压。

是否可以使用较大的值(例如、Cin 和 L 为18Vout 计算、Cout 为5Vout 计算)?  尽管低纹波输出很重要、但绝对效率对于我的应用来说并不重要。  BOM 成本也不是真正的问题。  这样的折衷是否可行、或者我是否应该运行两个单独的 BOM?

另外还有一个问题--我在数据表中找不到最大输出电压或压降电压(例如,输入电压必须超过输出电压的多少)?  这些规格是否存在?  从设计人员看来、至少在较高的输出电压下、需要大约4伏的余量。

谢谢!

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我有点困惑、您想做什么。

    您的目标是能够在转换器运行时动态更改输出电压吗?

    关于压降电压规格、请参阅数据表中的图7和8。 这些电阻器可在整个温度范围内提供最小占空比和最短导通时间。 这可用于估算所需的余量。  

    此致、

    Harrison Overrurf