This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2991:正确的封装尺寸是什么?

Guru**** 2644745 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2991

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1024443/lm2991-which-is-the-correct-package-dimensions

器件型号:LM2991

大家好、

我的一位客户 决定 将 LM2991S/NOPB 用于他们的新产品、并且他们是 原型器件的布线板。

然后、他们发现了两种类型的器件封装尺寸图之间的推理。

一个是 LM2991数据表(SNVS099I 版本 )中 KTT0005B 的机械数据。

https://www.tij.co.jp/lit/ds/symlink/lm2991.pdf?ts=1627697527809&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.tij.co.jp%252Fproduct%252Fjp%252FLM2991%253FkeyMatch%253DLM2991%2526tisearch%253Dsearch-everything%2526usecase%253DGPN

另一个是 TI 封装目录中 KTT (R-PSFM-G5)的机械数据。

https://www.tij.co.jp/jp/lit/ml/mpsf007e/mpsf007e.pdf?ts=1627696689400&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.tij.co.jp%252Fproduct%252Fjp%252FLM2991%253FkeyMatch%253DLM2991%2526tisearch%253Dsearch-everything%2526usecase%253DGPN

LM2991S/NOPB 封装的正确机械数据是什么?

如果  KTT (R-PSFM-G5) 是正确的封装尺寸、您能向我提供焊盘图案建议的数据吗?

此致、

Kazuya。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kazuya、  

    感谢您提出此问题。 我建议使用最新版本,这是数据表中的版本。  客户是否更关心特定方面?  

    数据表中的尺寸看起来更紧凑、但它们似乎都接近 TI 封装中的尺寸。

    数据表中提供的焊盘图案将适合这两种情况、因此仍可使用。   

    最棒的  

    Edgar Acosta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Edgar、

    非常感谢您的回复。

    我将告诉他们使用最新 LM2991数据表中的焊盘图案数据。

    再次感谢、致以诚挚的问候、

    Kazuya。