This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25155:估算电池充电百分比

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1024374/bq25155-estimating-battery-charge-percentage

器件型号:BQ25155

您好!  

我们使用 BQ25155管理125mAh 锂聚合物电池 、USB 为其充电提供5V 电压。 我们可以通过 I2C 获取 ADC 读数、但是、我注意到一个要点是、连接充电器时的值不同、而不是不同。  是否有人可以建议我们如何使用 BQ25155BQ25155 功能估算电池充电百分比?

此致、

Dushyantha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dushyantha、

    电池充电时、电池电压将移动。 它的移动量取决于充电电流和电池的 ESR、以及充电器和电池之间的任何附加电阻。 为了获得准确的读数、最好在器件未充电时执行测量。 另一种选择是在进行测量之前减小充电电流。  

    此致、

    Arelis G. Guerrero  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Arelis!