This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z70-V150:在关断模式下使 FET 保持导通状态时的功耗

Guru**** 678420 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1024268/bq20z70-v150-power-consumption-in-shutdown-mode-while-leaving-the-fets-on

器件型号:BQ20Z70-V150
主题中讨论的其他器件:BQ20Z70

我有一个处于原型阶段的器件、它有一个基于 bq20z70的电池组。 出于运输和存储目的、我想关闭器件、因此电池放电率很重要。

此芯片上的关断模式似乎完全意味着它所说的"开箱即用":电池断开、Vcc 关闭、但芯片不通信。  

这是一个问题、因为当主充电器断开连接时、它有时不会在存储一段时间后为器件加电。

我正在尝试将其关闭、但将 CHG 和 DSG FET 保持开启-这是处理此临界情况的正确方法吗?

在该配置中、bq20z70消耗了多少电流? 我的其余器件/系统将关闭、因此如果我了解通过 FET 的电流路径、电池寿命将完全由   bq20z70获取的电流决定。

感谢 您的回复!

Ken  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、

    FET 在关断期间无法保持导通状态、因为监测计处于关断状态、无法为电荷泵供电。 关断电流为.1uA。

    最棒的

    Jessica