请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ20Z70-V150 主题中讨论的其他器件:BQ20Z70
我有一个处于原型阶段的器件、它有一个基于 bq20z70的电池组。 出于运输和存储目的、我想关闭器件、因此电池放电率很重要。
此芯片上的关断模式似乎完全意味着它所说的"开箱即用":电池断开、Vcc 关闭、但芯片不通信。
这是一个问题、因为当主充电器断开连接时、它有时不会在存储一段时间后为器件加电。
我正在尝试将其关闭、但将 CHG 和 DSG FET 保持开启-这是处理此临界情况的正确方法吗?
在该配置中、bq20z70消耗了多少电流? 我的其余器件/系统将关闭、因此如果我了解通过 FET 的电流路径、电池寿命将完全由 bq20z70获取的电流决定。
感谢 您的回复!
Ken