This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV431A:LMV431A 在85°C 以上降额

Guru**** 2812685 points

Other Parts Discussed in Thread: LMV431A, LM4041-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1024638/lmv431a-lmv431a-derating-above-85-c

器件型号:LMV431A
主题中讨论的其他器件: LM4041-N

您好!

我 在我们的其中一个设计中使用 LMV431A、不确定该器件的最高外壳温度。 在我的特定情况下、该器件的最大功耗为40mW、远低于 SOT23-3情况下允许的最大功耗。 但我在器件表面测量86度。  

降额曲线告诉我"如果温度高于85°C、我们不保证任何结果。" 我在这里吗? 或者是否可以忽略此图并在本例中以2.2mW/°C 的降额运行?

提前感谢!

此致、

Bastian S.

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bastian、

    您是在25°C 环境温度下测量外壳温度还是在+85°C 环境温度下测量器件的环境温度?  根据您提供的信息、该器件位于 SOT-23降额曲线下方、这是很好的。  LMV431A 的工作环境温度范围为-40°C 至+85°C。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我使用小型热电偶传感器直接在外壳上测量器件的温度。 该器件安装在 PCB 上、在散热室中的60°C 测试外壳中具有许多其他组件。 热电偶传感器测量温度为86°C,通过热膏与外壳热连接。

    因此、我知道外壳温度已经为86°C、损耗为40mW 、并使用 455°C/W 的 Rthja 进行计算(这是保守的、Rthjc 会更小) 。我的结温将为 ca。 105°C、如果我考虑数据表7.4中的注释(2)、这是可以的。

    但是、正如已经在曲折中变化的那样、建议的运行条件对85°C 以上的温度没有任何影响、我对此有一个理解。

    Bastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bastian、

    您是否了解 过 TLVH431-Q1 产品?  温度范围为-40C 至125C。  此外、LM4041-N 的温度范围也为-40C 至+125C。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢您为不同产品提供支持! 如果可能、我不想更改这里的器件。  

    您会说"LMV431A 的工作温度为-40C 至+85C 环境温度"、但这些值 对应于 JEDEC JESD51-2a 描述的测试设置、对吧? 是否有良好的应用手册可用于考虑温度值?

    此致、

    Bastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bastian、

    LMV431A 设计用于在-40°C 至+85°C 的环境温度范围内运行。  例如、在整个温度范围内测试 VREF 电压。  请参阅以下内容:

    下面是我在互联网上找到的一些应用手册。

    https://www.ti.com/lit/an/spra953c/spra953c.pdf

    https://www.ti.com/lit/an/slua844b/slua844b.pdf

    https://www.ti.com/lit/an/snva419c/snva419c.pdf

    https://www.ti.com/lit/an/slyt739/slyt739.pdf

    https://www.ti.com/lit/an/slpa015/slpa015.pdf

    https://www.ti.com/design-resources/design-tools-simulation/models-simulators/pcb-thermal-calculator.html