请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLV70433DBVEVM-712 主题中讨论的其他器件:TLV704、 TLV701
大家好、
我们的 DIN TI 产品有一个很好的新产品!
客户正在寻找 TLV70433DBVR 的替代产品(P2P 会更好)
请帮助推荐 TI 解决方案 Thx
TLV70433DBVR 现已缺货、因此客户需要我们 推荐 TI 解决方案!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我们的 DIN TI 产品有一个很好的新产品!
客户正在寻找 TLV70433DBVR 的替代产品(P2P 会更好)
请帮助推荐 TI 解决方案 Thx
TLV70433DBVR 现已缺货、因此客户需要我们 推荐 TI 解决方案!
您好!
我不推荐任何没有库存的器件。 还有各种其他器件会出现、但它们也缺货。
TLV701在3.3V 输出下的表现如何? 请注意、TLV701和 TLV704不是 P2P、而是采用相同的封装。
请参阅以下性能比较:
| TLV704 | TLV701 | |
| AEC Q100标准 | 否 | 否 |
| 输出选项 | 固定输出 | 固定输出 |
| 输出电流(最大值)(A) | 0.15 | 0.15 |
| 输入电压(最大值)(V) | 24 | 24 |
| 输入电压(最小值)(V) | 2.5. | 2.5. |
| 输出电压(最大值)(V) | 5. | 3.3. |
| 输出电压(最小值)(V) | 3. | 3. |
| 固定输出选项(V) | 3、3.3、3.6、5 | 3、3.3 |
| 使能 | 否 | 否 |
| 电源正常 | 否 | 否 |
| 输出电容器类型 | 陶瓷 | 陶瓷 |
| PSRR @ 100KHz (dB) | 42. | 42. |
| 噪声(uVrms) | 550 | 550 |
| 精度(%) | 2. | 2. |
| VDO (典型值)(mV) | 400 | 400 |
| Iq (典型值)(mA) | 0.003. | 0.003. |
| 热阻 θJA (°C/W) | 213. | 213. |
| 最小封装面积(mm2) | 4.64 | 4.64 |
| 封装类型 | SOT-23 | SOT-23 |
谢谢、
-Maxx